欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电铸精密浇口衬套

  • 2022.01.17 12:49:35
  • 米思米
  • 778
点击收听全文语音朗读

 在本期中,为大家介绍电铸精密浇口衬套。

 用于精密浇口的浇口衬套是标准零部件,当浇口尖端磨损时,只需更换零部件即可轻松完成维护。

 顺便说一下,注塑成型的周期时间会对精密浇口的冷却时间产生很大影响。浇口越粗,则冷却时间越长,浇口越细,冷却时间越短。

 然而,通过切削或放电加工将细浇口形状加工成浇口衬套是很困难的,而且也很难精确抛光浇口部分的内表面。

 如果浇口内表面的表面粗糙度没有进行精细抛光,则将浇口部分已固化的塑料从衬套中拔出时,就会存在脱模失败的风险。

 因此,为了改善这种不良现象,采用了通过“电铸”制造浇口衬套的方法。

 电铸是预先制造金属芯模,并通过化学方法在其表面沉积镍合金的加工方法。由于作为浇口部分的芯模具有针状外形,因此对其表面粗糙度进行精细抛光相对容易。利用这样制造出的芯模进行电铸,可以制造具有精细浇口内表面的衬套。

 如果表面粗糙度很精细,那么即使浇口部分锥度很小,脱模失败的风险也会降低,可以实现更细的浇口。

 尽管具备这样的优点,另一方面,由于其材质是镍合金,硬度不如热处理合金工具钢,所以也具有耐磨性较差的缺点。因此,在探讨采用这一部件时,最好将浇口部分的使用寿命考虑在内。

■电铸:镍合金制

1.    PGEB系列

2.    PGE系列

3.    PGET系列(带边沿)


■电铸:高硬度镍合金

1.    PGKB系列

2.    PGK系列

3.    PGKT系列(带边沿)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities